DOCA0102FR-12

Fonction de fermeture

Présentation

Les unités de contrôle MicroLogic X reçoivent et traitent des ordres électriques de fermeture. Un événement est généré à chaque fermeture.

Principe de fonctionnement

Les ordres de fermeture peuvent être envoyés :

  • Directement, via un bouton-poussoir de fermeture mécanique

  • Localement, via un bouton-poussoir de fermeture externe

  • A distance, via un ordre à distance géré par l'unité de contrôle MicroLogic X.

Les ordres d'ouverture sont prioritaires sur les ordres de fermeture. Aucun ordre de fermeture n'est pris en compte tant qu'un ordre d'ouverture est actif.

NOTE: Le bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE peut être connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X, comme indiqué dans le schéma précédent. Dans ce cas, l'unité de contrôle gère la fonction de fermeture et les ordres de fermeture provenant du bouton BPFE. L'ordre de fermeture via BPFE est disponible en mode de contrôle auto et manuel.

Il est également possible de raccorder le bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE au déclencheur voltmétrique de fermeture XF communicant, comme illustré dans le schéma suivant. Dans ce cas, l'unité de contrôle MicroLogic X ne gère pas la fonction de fermeture et seuls les ordres de fermeture en mode manuel sont valides.

Gestion de la fonction de fermeture

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Ne déclenchez pas le disjoncteur sans vérifier que cela ne risque pas d'entraîner une situation dangereuse.
  • Toute personne intervenant sur le réseau électrique doit avoir validé physiquement la bonne exécution des opérations logicielles locales ou distantes qui commandent la fermeture du disjoncteur ou la mise sous tension du circuit électrique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'unité de contrôle MicroLogic X gère les ordres de fermeture émis par les moyens suivants :

La fonction de fermeture est surveillée par l'unité de contrôle MicroLogic X.

CB open

Le disjoncteur est ouvert

BPFE close

Ordre de fermeture par bouton BPFE (BPFE branché sur l'unité de contrôle MicroLogic X)

Auto: Local

Le mode de contrôle est Auto Local

Inhibit close

Les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle auto sont inhibés

EPD close

Ordre de fermeture par application Application EcoStruxure Power Device avec Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT

EPC USB close

Ordre de fermeture par logiciel EcoStruxure Power Commission sur un PC relié au port mini-USB de l'unité de contrôle

IO local close

Ordre de fermeture local par module IO avec application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur (I6)

FDM121 close

Ordre de fermeture par afficheur FDM121

Auto: Remote

Le mode de contrôle est Auto Remote

COM close

Ordre de fermeture par contrôleur distant

Webpage close

Ordre de fermeture par page Web IFE/EIFE

IO remote close

Ordre de fermeture à distance par module IO avec application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur (I3)

FDM128 close

Ordre de fermeture par afficheur FDM128

EPC COM close

Ordre de fermeture par logiciel EcoStruxure Power Commission via le réseau de communication

Close

Ordre de fermeture MicroLogic X envoyé au déclencheur voltmétrique de fermeture communicant XF

Inhiber la fonction de fermeture

La fonction de fermeture peut être inhibée par l'envoi d'une commande par les moyens suivants :

  • Réseau de communication ou logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Module IO

NOTE: Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, vous pouvez déterminer si l'inhibition de la fermeture peut être contrôlée ou non via le module IO.

IO Inhibit close

Inhibition de l'ordre de fermeture par module IO avec application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur (I4)

Breaker Closing Inhibition enabled

Paramètre de l'unité de contrôle MicroLogic X réglé à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission qui permet de contrôler l'inhibition de fermeture via un module IO.

COM inhibit close

Inhibition de l'ordre de fermeture par un contrôleur distant via le réseau de communication ou le logiciel EcoStruxure Power Commission

COM enable close

Activation de l'ordre de fermeture par un contrôleur distant via le réseau de communication ou le logiciel EcoStruxure Power Commission

Inhibit close

Les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle auto sont inhibés (1) ou activés (0)

AVERTISSEMENT
RESTRICTIONS RELATIVES À L'INHIBITION DE LA FERMETURE
N'utilisez pas l'ordre d'inhibition de la fermeture pour verrouiller l'appareil en position ouverte.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'ordre d'inhibition de fermeture inhibe uniquement les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle Auto. Les ordres de fermeture provenant du bouton-poussoir de fermeture mécanique, du BPFE ou du bouton-poussoir directement relié au déclencheur voltmétrique XF ne sont pas inhibés.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1001 (4097)

Disjoncteur fermé

Opération

Faible

0x100A (4106)

Fermeture inhibée par la communication

Opération

Faible

0x1009 (4105)

Fermeture inhibée par l'entrée câblée

Opération

Faible

0x0411 (1041)

Ordre de fermeture envoyé à la bobine XF

Opération

Faible

0x111F (4383)

Le contrôle par entrée digitale est désactivé

Opération

Faible

0x0D06 (3334)

Config. incompatible. IO et CU - dual régl. ou inhib. ferm.

Configuration

Moyenne

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x0D06 (3334)

Config. incompatible. IO et CU - dual régl. ou inhib. ferm.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Erreur de configuration de double réglage :

    • Définissez le mode de commutation sur IO-1 Fil ou IO-2 Fil.

    • Définissez le module IO avec affectation de double réglage

  • Erreur de configuration de la commande d'inhibition de fermeture :

    • Activez l'option Autoriser le contrôle par entrée numérique pour la fermeture du disjoncteur.

    • Définissez le module IO avec Activer/inhiber la commande de fermeture.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.