Distorsion harmonique totale

Présentation

L'unité de contrôle calcule la distorsion harmonique totale par rapport à la valeur fondamentale THD, et la distorsion harmonique totale par rapport aux valeurs efficaces THD-R des tensions et courants.

Affichage de la distorsion harmonique totale

La distorsion harmonique totale par rapport à la valeur fondamentale THD peut être affichée :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X :

    • THD(I) dans Accueil > Mesures > Harmon. I

    • THD(V) dans Accueil > Mesures > Harmon. V

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans l'application Application EcoStruxure Power Device

  • Sur l'afficheur FDM128

  • Sur l'afficheur FDM121

  • Via le réseau de communication

La distorsion harmonique totale par rapport aux valeurs efficaces THD-R peut être affichée :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Via le réseau de communication

THD du courant

Le THD du courant est le pourcentage de la valeur efficace des courants harmoniques des rangs supérieurs à 1, en fonction de la valeur efficace du courant fondamental (premier ordre). L'unité de contrôle calcule la distorsion totale du courant harmonique THD jusqu'à la 15e harmonique :

Le THD du courant peut être supérieur à 100 %.

Utilisez la distorsion harmonique totale THD(I) pour évaluer la distorsion de l'onde de courant avec un seul chiffre. Le tableau suivant indique les valeurs limites de THD.

Valeur THD(I)

Commentaires

THD(I) < 10 %

Courants harmoniques faibles : peu de risques de perturbation.

10 % < THD(I) < 50 %

Courants harmoniques significatifs : risques d'échauffement, surdimensionnement de l'alimentation.

50 % < THD(I)

Courants harmoniques élevés : risques pratiquement certains de perturbation, de dégradation et d'échauffement, sauf si l'installation est calculée et dimensionnée en tenant compte de cette restriction.

La distorsion de l'onde de courant créée par un appareil non linéaire avec valeur THD(I) élevée peut provoquer la distorsion de l'onde de tension, selon le niveau de distorsion et l'impédance source. Cette distorsion affecte tous les appareils alimentés. Par conséquent, cela peut affecter les appareils sensibles du système. Il se peut qu'un appareil avec valeur THD(I) élevée ne soit pas affecté mais qu'il provoque des perturbations sur d'autres appareils plus sensibles du système.

NOTE: La mesure de la valeur THD(I) est un moyen efficace de déterminer la probabilité que des problèmes dus aux appareils des réseaux électriques surviennent.

THD de la tension

Le THD de la tension est le pourcentage de la valeur efficace des tensions harmoniques des rangs supérieurs à 1, en fonction de la valeur efficace de la tension fondamentale (premier ordre). L'unité de contrôle calcule le THD de la tension jusqu'à la 15e harmonique :

Théoriquement, ce facteur peut être supérieur à 100 %, mais en pratique il est rarement supérieur à 15 %.

Utilisez la distorsion harmonique totale THD(V) pour évaluer la distorsion de l'onde de tension avec un seul chiffre. Les valeurs limites suivantes sont couramment évaluées par les distributeurs d'énergie :

Valeur THD(V)

Commentaires

THD(V) < 5 %

Faible distorsion de l'onde de tension : faible risque de perturbation.

5 % < THD(V) < 8 %

Distorsion significative de l'onde de tension : risque d'échauffement et de perturbation.

8 % < THD(V)

Distorsion très importante de l'onde de tension : risque très élevé de perturbation, sauf si l'installation est calculée et dimensionnée en fonction de cette distorsion.

La distorsion de l'onde de tension affecte tous les appareils alimentés.

NOTE: Utilisez l'indication THD(V) pour évaluer les risques de perturbations des appareils sensibles alimentés.

THD-R du courant

Le THD-R du courant est le pourcentage de la valeur efficace des courants harmoniques des rangs supérieurs à 1, en fonction de la valeur efficace de la fondamentale et des courants harmoniques. L'unité de contrôle calcule la distorsion totale du courant harmonique THD-R jusqu'à la 15e harmonique, en appliquant l'équation suivante :

Le THD-R du courant ne peut pas être supérieur à 100 %.

Utilisez la distorsion harmonique totale THD-R(I) pour évaluer la distorsion de l'onde de courant avec un seul chiffre. Le tableau suivant indique les valeurs limites de THD-R.

Valeur THD-R(I)

Commentaires

THD-R(I) < 10 %

Courants harmoniques faibles : peu de risques de perturbation.

10 % < THD-R(I) < 50 %

Courants harmoniques significatifs : risques d'échauffement, surdimensionnement de l'alimentation.

50 % < THD-R(I)

Courants harmoniques élevés : risques pratiquement certains de perturbation, de dégradation et d'échauffement, sauf si l'installation est calculée et dimensionnée en tenant compte de cette restriction.

La distorsion de l'onde de courant créée par un appareil non linéaire avec valeur THD-R(I) élevée peut provoquer la distorsion de l'onde de tension, selon le niveau de distorsion et l'impédance source. Cette distorsion affecte tous les appareils alimentés. Par conséquent, cela peut affecter les appareils sensibles du système. Il se peut qu'un appareil avec valeur THD-R(I) élevée ne soit pas affecté mais qu'il provoque des perturbations sur d'autres appareils plus sensibles du système.

NOTE: La mesure de la valeur THD-R(I) est un moyen efficace de déterminer la probabilité que des problèmes dus aux appareils des réseaux électriques surviennent.

THD-R de la tension

Le THD-R de la tension est le pourcentage de la valeur efficace des tensions harmoniques des rangs supérieurs à 1, en fonction de la valeur efficace de la fondamentale et des tensions harmoniques. L'unité de contrôle calcule la distorsion totale de la tension harmonique THD-R jusqu'à la 15e harmonique, en appliquant l'équation suivante :

Utilisez la distorsion harmonique totale THD-R(V) pour évaluer la distorsion de l'onde de tension avec un seul chiffre. Les valeurs limites suivantes sont couramment évaluées par les distributeurs d'énergie :

Valeur THD-R(V)

Commentaires

THD-R(V) < 5 %

Faible distorsion de l'onde de tension : faible risque de perturbation.

5 % < THD-R(V) < 8 %

Distorsion significative de l'onde de tension : risque d'échauffement et de perturbation.

8 % < THD-R(V)

Distorsion très importante de l'onde de tension : risque très élevé de perturbation, sauf si l'installation est calculée et dimensionnée en fonction de cette distorsion.

La distorsion de l'onde de tension affecte tous les appareils alimentés.

NOTE: Utilisez l'indication THD-R(V) pour évaluer les risques de perturbations des appareils sensibles alimentés.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?