Configuration des communications
L’écran de configuration permet de configurer le port RS-485 de l’appareil afin d’utiliser un logiciel pour accéder aux données de l’appareil ou le configurer à distance.
Pour activer le port dans l’écran de configuration, procédez comme suit :
-
Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément.
-
Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
-
Appuyez sur OK.
-
Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner un paramètre de communication (COM).
-
Appuyez sur OK.
-
Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner on dans la liste.
-
Appuyez sur OK.
-
Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour sortir du mode configuration.
-
Cliquez sur Oui pour sauvegarder vos paramètres.
Paramètres de communication RS-485
| Paramètre | Valeurs | Description |
|---|---|---|
| Adresse | 1 à 247 | Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
| Vitesse de transmission | 4800, 9600, 19200, 38400 | Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
| Parité — Nombre de bits d’arrêt |
Pair — 1 Impair — 1 Aucun — 2 |
Sélectionnez None si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |