NHA2779004-11

Moyenne prévue

L’appareil calcule les valeurs moyennes kW, kVAR et kVA prévues pour la fin de l’intervalle actuel. Cette prévision prend en compte la consommation d’énergie à l’intérieur de l’intervalle actuel (partiel) ainsi que le taux de consommation actuel.

La valeur moyenne prévue est mise à jour en fonction de la fréquence d’actualisation de l’appareil.

La figure suivante illustre comment une modification de charge peut affecter la valeur moyenne prévue pendant l`intervalle. Dans cet exemple, l’intervalle est de 15 minutes.

A Début de l’intervalle E Changement de charge
B Valeur moyenne calculée pour le dernier intervalle révolu F Valeur moyenne prévue si une charge est ajoutée au cours de l’intervalle. La valeur moyenne prévue augmente avec la valeur moyenne réelle.
C Intervalle de 15 minutes G Valeur moyenne prévue si aucune charge n’est ajoutée
D Intervalle partiel H Time

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?