NHA2779004-11

Vue d’ensemble de l’appareil

La série PM2100 regroupe des appareils de mesure numériques qui offrent des fonctions complètes d’instrumentation électrique triphasée et de gestion de la charge dans un boîtier compact et robuste.

Ces appareils répondent aux besoins des applications de gestion de l’énergie et de contrôle des coûts. Tous les appareils de la série PM2100 sont en conformité avec les normes de précision de classe 1 ou 0,5S et offrent une solution de haute qualité, fiable et économique, dans un format compact et facile à installer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?