NHA2779004-11

Présentation

Vous pouvez définir les paramètres de configuration de l’appareil par le biais du port de communication RS-485.

L’appareil est configuré en usine avec des paramètres par défaut pour les ports de communication RS-485. Vous devez modifier ces paramètres par défaut avant de connecter l’appareil à votre réseau RS-485. Équipement nécessaire pour configurer le port RS-485 :

  • ION Setup

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?