NHA2779004-11

Configuration du voyant en mode alarme à l’aide de ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer le voyant de l’appareil en mode alarme.
  1. Démarrez ION Setup et connectez-le à votre appareil. Consultez l’aide de ION Setup pour obtenir des instructions.
  2. Sélectionnez Energy Pulsing.
  3. Sélectionnez Front Panel LED et cliquez sur Edit.
  4. Réglez le mode de commande sur Alarm puis cliquez sur OK.
  5. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?