NHA2779004-11

Fonctions des boutons pour le verrouillage et le déverrouillage des écrans de l’appareil

Pour verrouiller et déverrouiller un écran, vous pouvez utiliser les boutons par pression unique ou en combinaisons.
Mode Bouton Fonction
Lock / Unlock   

Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour verrouiller/déverrouiller un écran de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?