NHA2779004-11

Applications à sorties logiques

L’appareil est équipé de deux ports de sortie logique (L1, L2). Vous pouvez configurer les sorties logiques pour les applications suivantes :

Applications de commutation, par exemple pour fournir des signaux de commande marche/arrêt pour la commutation de groupes de condensateurs, de générateurs et d’autres appareils et équipements externes.

Applications à impulsions d’énergie, dans lesquelles un appareil récepteur calcule la consommation d’énergie en comptant les impulsions kWh provenant du port de sortie logique de l’appareil.

Configurations d’alarme unaire, numérique et standard.

Raccordement de l’entrée logique

État de sortie logique par défaut

L’état de sortie logique par défaut pour la broche/ (E/S) est « haut » (commutateur fermé). Vous pouvez changer l’état de sortie logique pour la broche d’E/S par le biais des communications.

État de la broche d’E/S

Mode externe

Alarme

Afficheur

Comm

Commutateur

Faible

0

0

OFF

0

Ouvert

0

1

ON

1

Fermé

0

0

OFF

0

Ouvert

1

0

ON

1

Fermé

Élevé

0

0

OFF

0

Fermé

0

1

ON

1

Ouvert

0

0

OFF

0

Fermé

1

0

ON

1

Ouvert

Paramètre de valeur moyenne pour la sortie logique

Les paramètres de valeur moyenne associés (valeur moyenne présente VA, W, VAR ; dernière valeur moyenne VA, W, VAR ; valeur moyenne prévue VA, W, VAR) peuvent être configurés pour la sortie logique en fonction des événements d’alarme lorsque la limite supérieure définie est dépassée. Un seul paramètre de valeur moyenne peut être réglé à la fois.

NOTE: Les paramètres d’alarme sont configurés par le biais des communications dans ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?