NHA2779004-11

Fonctions des boutons

Vous pouvez appuyer sur les boutons un par un ou en combinaisons.
Symbole Description
Pour naviguer vers le bas dans la liste des éléments.
  Appuyez pendant 2 secondes. Pour déplacer le curseur vers la gauche.
Pour naviguer vers le haut dans la liste des éléments.
  Appuyez pendant 2 secondes. Pour déplacer le curseur vers la droite.
Pour sélectionner un paramètre.
  Appuyez pendant 2 secondes. Pour accéder à la page d’effacement ou la quitter.

   

Pour accéder à la page de configuration ou la quitter.

 

Pour accéder à la page de diagnostic ou la quitter.

   

Pour verrouiller/déverrouiller un écran de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?