NHA2779004-11

Priorités d’alarme

À chaque alarme est attribuée une priorité permettant de distinguer les événements qui exigent une action immédiate de ceux qui n’en exigent aucune.
Priorité d’alarme Notification visuelle d’alarme et méthode d’enregistrement
LED d’alarme Enregistrement des alarmes
Élevé Clignote lorsque l’alarme est active. Enregistrée dans le journal des alarmes.
Moyen Clignote lorsque l’alarme est active. Enregistrée dans le journal des alarmes.
Faible Clignote lorsque l’alarme est active. Enregistrée dans le journal des alarmes.
Aucune Aucune activité Enregistrée dans le journal des événements uniquement.
NOTE: Les alarmes ne sont notifiées par voyant LED que si la fonction de voyant LED alarme / impulsions d’énergie est configurée en mode alarme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?