NHA2779004-11

Paramètres d’effacement

L’appareil permet de réinitialiser différents paramètres.
Paramètres Description
Énergie Réinitialise les valeurs d’énergie. L’appareil permet de réinitialiser les valeurs de paramètre suivantes :
  • Énergie active – Importée / Exportée

  • Énergie réactive – Importée / Exportée

  • Énergie apparente – Importée / Exportée

  • Heure d’exécution

DM Utilisé pour la fonction de synchronisation de la valeur moyenne. L’appareil permet de réinitialiser les valeurs de paramètre suivantes :
  • Dernière valeur moyenne

  • Valeur moyenne actuelle

  • Valeur moyenne prévue

Hi Lo Réinitialise les valeurs minimales et maximales (min/max). L’appareil permet de réinitialiser les valeurs de paramètre suivantes :
  • Moyenne tension composée

  • Moyenne tension simple

  • Courant moyen

  • Fréquence

  • Puissance active totale

  • Puissance apparente totale

  • Puissance réactive totale

  • Facteur de puissance total

MD Réinitialise les maxima de valeur moyenne.
  • Valeur moyenne W, VA, VAR et de courant avec horodatage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?