80043-055-16

Nettoyage après un court-circuit

Les propriétés isolantes de certains matériaux isolants organiques peuvent se détériorer au cours d’un arc électrique. Si c’est le cas :

  1. Retirer la suie ou les débris éventuels.

  2. Remplacer l’isolation portant des traces de carbone.

REMARQUE: Pour plus d’informations, voir Disjoncteurs basse tension endommagés.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.