80043-055-16

Zone réservée aux conduits – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas

  • Localiser et terminer tout conduit dans la « zone disponible pour les conduits » du boîtier du tableau indiquée sur le plan de l’équipement.

    REMARQUE: Si un système de retenue sismique est requis, ne retirer aucun profilé de base.
  • La zone des conduits est située vers l’avant de la section, à l’intérieur du compartiment de câbles.

  • Suivre les instructions détaillées dans Préparation du tableau de distribution – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas pour accéder à la zone réservée aux conduits de câbles.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.