80043-055-16

Jonction des sections de transport – Tableaux de distribution pour usage à l’intérieur

  1. Placer chaque section adjacente, en la mettant de niveau avec soin et en l’alignant sur la section précédente. Si des sangles de levage sont fournies, les enlever complètement des côtés qui vont être boulonnés ensemble de sorte que les sections soient bien jointes.

    REMARQUE: Laisser les autres sangles de levage sur le tableau de distribution si leur retrait n’est pas nécessaire pour bien joindre les sections adjacentes.

    Tableaux de distribution pour usage à l’intérieur

  2. Ouvrir ou retirer les portes et les panneaux avant et arrière, afin de pouvoir boulonner ensemble les sections d’expédition adjacentes.

  3. Placer les six boulons (3/8-16 × 1 po) fournis dans les trous existants des profilés d’angle verticaux avant et arrière pour assembler les sections adjacentes (voir Tableaux de distribution pour usage à l’intérieur).
  4. Réaliser les raccordements de jonction de la barre‑bus de traversée.
  5. Remettre en place et fixer toutes les portes et panneaux avant et arrière retirés au point 2.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.