80043-055-16

Tableau de résistance d’isolation des tableaux de distribution

Toujours utiliser un mégohmmètre de 500 à 1 000 Vcc lors d’un essai de résistance d’isolation.

REMARQUE: La colonne Neutre-Terre est fournie pour noter les résultats de la procédure de contrôle avant la mise sous tension uniquement.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Couper toute alimentation du tableau de distribution avant d’effectuer un essai.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION
Surtension sur les composants de contrôle et de protection
  • Retirer la fiche de valeur nominale de longue durée avant de tester l’isolation électrique d’un disjoncteur muni d’une étiquette indiquant « Avertissement : déconnecter la fiche avant de faire un essai diélectrique ».
  • Pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ, retirer le module d’alimentation en tension (VPS) s’il est présent.
  • Certains déclencheurs MicroLogic ne sont pas classés pour les tensions qui surviendraient pendant un essai de résistance d’isolation électrique.
  • Ouvrir tous les sectionneurs de commande et de mesure des circuits de contrôle.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner une blessure ou endommager l'équipement.

Tableau de résistance d’isolation des tableaux de distribution

Date

Phase–Phase

Phase–Terre

Neutre-Terre

Tous sectionneurs ouverts

a-b

b-c

c-a

a-terre

b-terre

c-terre

Neutre-Terre

               
               
               
               
               
               
               

Date

Tous les sectionneurs fermés

a-b

b-c

c-a

a-terre

b-terre

c-terre

Neutre-Terre

               
               
               
               
               
               
               
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.