80043-055-16

Introduction

Ces directives portent sur l’installation, l’utilisation et l’entretien du tableau de distribution Power-Style QED-2 fabriqué par Schneider Electric. Le personnel de supervision des services d’ingénierie, d’installation et d’utilisation doit prendre connaissance de ces directives et se familiariser avec l’apparence et les caractéristiques de chaque appareil installé ou inclus dans le tableau de distribution.

Ces directives et procédures s’appliquent aux installations des tableaux de distribution Power-Style QED-2 fabriqués par Schneider Electric. Lorsque des caractéristiques spéciales ou des composants non standard sont incorporés dans le tableau de distribution, des directives détaillées pour ces composants sont incluses dans le porte-document contenant les directives.

REMARQUE:
  • Série 2 : Ces directives d’utilisation comportent plusieurs références aux tableaux Série 2. Pour déterminer si le tableau de distribution QED-2 est un modèle Série 2, vérifier la plaque signalétique située sur le couvercle avant. Si le tableau de distribution est un modèle de Série 2, la plaque signalétique l’indiquera. S’il ne s’agit pas d’un modèle Série 2, il n’y a pas d’indication de série.

  • QED-2 avec toits ventilés : Certains modèles QED-2 sont ventilés par le toit, avec une option de hotte de toit à la place des gouttières. Si les hottes de toit sont choisies, elles sont expédiées séparément et installées sur le toit ventilé à l’aide de quatre (4) fixations auto-taraudeuses de 6 mm (0,25 po) (incluses). Ces modèles nécessitent un dégagement supplémentaire vers le haut de 152 mm (6 po). Voir Construction typique d’une hotte de toit pour tableau de distribution QED-2 pour la construction typique d’une hotte de toit.

Construction typique d’une hotte de toit pour tableau de distribution QED-2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.