80043-055-16

Circonstances indésirables

Ce chapitre porte notamment sur tous les composants électriques du tableau de distribution.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Couper toute alimentation du tableau de distribution avant de le nettoyer.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Avant la mise sous tension du tableau de distribution, tous les espaces de montage de disjoncteurs inutilisés doivent être remplis.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
REMARQUE: Avant de remettre le tableau de distribution sous tension à la suite de circonstances indésirables, contacter les services Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É.-U.) ou au 1-800-265-3374 (Canada) pour obtenir des instructions spéciales.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.