80043-055-16

Accès d’ancrage pour la section principale ArcBlok à acheminement par le bas

Étiquette de la plaque d’accès arrière

Le couvercle avant et le panneau arrière du compartiment de câbles ArcBlok à alimentation par le bas peuvent être retirés pour permettre l’accès aux points d’ancrage (voir Panneau d’accès arrière du compartiment de câbles).

Panneau d’accès arrière du compartiment de câbles

  1. Débrancher le bornier de l’indicateur d’événement ArcBlok et le placer sur le côté droit du compartiment de câbles. Ne débrancher aucun fil du bornier.

  2. Retirer et conserver la quincaillerie 1/4-20 de fixation du couvercle avant du compartiment de câbles.

  3. Retirer et conserver le couvercle avant du compartiment de câbles.

  4. Retirer et conserver la quincaillerie 1/4-20 de fixation du panneau arrière du compartiment de câbles.

  5. Retirer et conserver le panneau d’accès arrière de l’intérieur du compartiment de câbles.

  6. Installer la quincaillerie d’ancrage/sismique à l’emplacement indiqué dans Profilés de base du tableau de distribution.

  7. Réinstaller le panneau d’accès arrière en utilisant la quincaillerie 1/4-20 conservée aux points 4 et 5. Serrer la quincaillerie au couple de 95 à 105 lb-po (10,7–11,9 N·m).

  8. Réinstaller le couvercle avant du compartiment de câbles à l’aide de la quincaillerie 1/4-20 conservée aux points 2 et 3.

  9. Rebrancher le bornier de l’indicateur d’événement ArcBlok retiré au point 1.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.