80043-055-16

Mesures de sécurité

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CAN/CSA Z462.
  • Seul un membre qualifié du personnel peut effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • N’entreprendre ce travail qu’après avoir lu et compris toutes les explications contenues dans ces directives.
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant d’y travailler.
  • Avant d’effectuer des inspections visuelles, des tests ou un entretien de l’équipement, débrancher toutes les sources d’alimentation électrique. Présumer que tous les circuits sont sous tension tant qu’ils n’ont pas été complètement mis hors tension, vérifiés et étiquetés. Tenir compte en particulier de la conception du système d’alimentation et de toutes les sources d’alimentation, y compris de la possibilité de rétroalimentation.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Observer toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage conformément à la réglementation OSHA.
  • Manipuler avec précaution et installer, utiliser et entretenir l’appareil correctement pour qu’il puisse fonctionner convenablement.
  • Inspecter soigneusement la zone de travail et enlever tous les outils et objets laissés à l’intérieur de l’équipement.
  • Remettre en place tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Les explications données dans ces directives présument que le client a pris toutes les mesures ci-dessus avant d’effectuer un entretien ou des essais.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVERTISSEMENT
ALTÉRATION POTENTIELLE DE LA DISPONIBILITÉ, DE L’INTÉGRITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Changer les mots de passe par défaut pour minimiser le risque d’accès non autorisés aux réglages et informations du dispositif.
  • Désactiver les points d’accès/services et comptes par défaut non utilisés, quand cela est possible, afin de minimiser le risque d’attaques malveillantes.
  • Placer les dispositifs en réseau derrière des couches multiples de cyberdéfense (telles que des pare-feux, une segmentation du réseau et un système de détection et de protection contre les intrusions dans le réseau).
  • Utiliser les bonnes pratiques en matière de cybersécurité (par exemple : principe du moindre privilège, séparation des tâches) afin de minimiser le risque d’exposition non autorisée, de perte, de modification des données et des journaux, d’interruption des services ou tout fonctionnement inattendu.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de Californie comme étant cancérigènes, et du bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d’autres troubles de l’appareil reproducteur. Pour plus d’informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.