80043-055-16

Installation générale

AVIS
contrainte inappropriée sur les barres-bus
Mettre de niveau et aligner les sections d’expédition adjacentes les unes sur les autres. Vérifier l’alignement de la barre-bus de passage principale et les connexions de la barre-bus de jonction.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Installer le tableau de distribution à son emplacement définitif en mettant de niveau progressivement chaque section et en boulonnant les châssis ensemble, s’ils sont séparés. Placer les sections d’expédition de la manière suivante :

  1. Placer chaque section de transport à son emplacement voulu en observant les procédures décrites dans Manutention.

  2. Abaisser soigneusement la section sur les manchons des conduits pour la faire correspondre à la « zone de conduits disponible » comme indiqué dans la vue de dessous des dessins de l’équipement. Sinon, il se pourrait qu’il n’y ait pas suffisamment d’espace de courbure des câbles.

  3. Niveler la section d’expédition.

  4. Une fois l’installation de chaque section terminée, réaliser les raccordements de jonction de la barre‑bus de traversée avant d’installer la section suivante.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.