80043-055-16

Responsabilité concernant la réduction des dommages sismiques

Conformément aux codes modèles du bâtiment, les appareils QED-2 sont considérés comme étant des composants non structuraux des bâtiments. La capacité de l’équipement a été déterminée à partir de résultats d’essais sur table de secousses sismiques à trois axes, comme définie par l’International Code Council – Evaluation Service (ICC-ES) (Conseil international des codes [du bâtiment]) dans les critères d’acceptation des essais de qualification sismique des composants non structuraux (AC156). Sauf indication contraire, un facteur d’importance du matériel de 1,5 (Ip = 1,5) a été utilisé, indiquant que le fonctionnement de l’équipement a été vérifié avant et après l’essai de simulation sismique avec la table de secousses. Ce facteur d’importance correspond aux installations critiques où la maximisation de la probabilité de fonctionnement après événement est une priorité. ASCE/SEI 7 reconnaît AC 156 comme une méthodologie appropriée pour la qualification d’un appareil à ses exigences.

Les câbles et conduits d’arrivée et de sortie doivent être également considérés comme des systèmes connexes, mais indépendants. Ils doivent être conçus et retenus de manière à résister aux forces générées par l’événement sismique sans augmenter la charge transférée au matériel. Ce système doit être capable de transférer les charges créées par un événement sismique à l’ossature du système structural de bâtiments

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.