80043-055-16

Préparation du tableau de distribution

  1. Nettoyer la fondation et la zone environnante, et retirer toutes les saletés et tous les débris avant de déplacer le tableau de distribution vers son emplacement définitif.

  2. Déplacer le tableau de distribution vers son lieu d’installation final, puis retirer chaque section d’expédition de ses longerons d’expédition. Pour les tableaux de distribution de plus de 610 mm (24 po) de profondeur, retirer le profilé de base central.

  3. Enlever tous les matériaux d’emballage. Si le tableau de distribution est muni d’une plaque de fermeture de fond dans chaque section verticale, retirer ces plaques et les mettre de côté pour une utilisation ultérieure. Lorsque des plaques de fermeture de fond sont fournies, le client doit y découper les trous nécessaires pour l’entrée de conduits par le bas du tableau de distribution. Après avoir découpé les trous, réinstaller les plaques de fermeture.

Pour la section principale ArcBlok, voir Préparation du tableau de distribution – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.