80043-055-16

Entreposage

Lors de l’entreposage du tableau de distribution avant son installation, couvrir le dessus et les ouvertures pour le protéger de la poussière et des débris pendant la période de construction.

Si le tableau de distribution n’est pas immédiatement installé et mis sous tension, l’entreposer dans un endroit propre et sec ayant une température constante pour éviter toute condensation. Entreposer le tableau de distribution dans un bâtiment chauffé muni d’une circulation d’air adéquate et le protéger de la saleté, de la fumée, de l’eau et de tout dommage matériel. L’entreposage du tableau de distribution à l’extérieur risque de causer une condensation nuisible à l’intérieur du tableau.

REMARQUE: Installer des appareils de chauffage électriques portables de 200 W environ par section verticale dans les deux types d’armoires de tableau de distribution, pour usage à l’intérieur et à l’épreuve de la pluie, afin d’assurer une protection adéquate durant l’entreposage.

Avant de mettre les appareils de chauffage en marche, enlever tous les matériaux d’emballage ou inflammables se trouvant à l’intérieur du tableau de distribution. Les tableaux de distribution pour usage à l’extérieur ne résistent pas aux intempéries tant qu’ils ne sont pas complètement et correctement installés. Ils doivent être traités exactement de la même manière qu’un tableau de distribution pour usage à l’intérieur jusqu’après leur installation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.