80043-055-16

Mise à la terre et liaison équipotentielle – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas

Pour la section principale ArcBlok, la barre-bus d’extension de terre et le connecteur du conducteur d’électrode de m.à.l.t. (cosse de mise à la terre) sont disponibles à l’intérieur du compartiment de câbles, comme indiqué dans Connecteur du conducteur d’électrode de m.à.l.t..

Connecteur du conducteur d’électrode de m.à.l.t.

Pour les raccordements de jonction de la barre-bus de mise à la terre, suivre les instructions de Raccordements de jonction de la barre-bus de mise à la terre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.