80043-055-16

Procédure de contrôle avant la mise sous tension

Procéder à une inspection complète avant de mettre le tableau de distribution sous tension afin de s’assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Accomplir chaque étape de la procédure préliminaire indiquée ci-dessous avant de mettre le tableau de distribution sous tension. Des étapes supplémentaires sont requises pour la section principale ArcBlok. Voir Annexe A – Instructions pour la section principale ArcBlok.

  1. Vérifier tous les raccordements de barres-bus installés sur place. Les valeurs des couples sont indiquées dans Valeurs de couple pour les connexions électriques.
  2. Vérifier si tous les raccordements accessibles sont bien serrés.

  3. Vérifier si toutes les terminaisons de cosses installées à l’usine et sur place sont bien serrées.

  4. Vérifier la rigidité de tous les supports de barres-bus.

  5. Vérifier si le boîtier du tableau de distribution n'a pas reçu des coups ou subi d'autres dommages qui réduisent les distances d'isolation électrique à l'intérieur du tableau.

  6. Retirer des dispositifs électriques tous les blocs de mousse ou autres matériaux de rembourrage ou de retenue.

  7. Ouvrir et fermer manuellement tous les interrupteurs, disjoncteurs et autres mécanismes de fonctionnement, en vérifiant leur alignement et leur bon fonctionnement.

  8. Manœuvrer (mais non sous charge) tous les interrupteurs , disjoncteurs et autres dispositifs à fonctionnement électrique munis d’opérateurs à distance. Pour ce faire, une source auxiliaire d’alimentation de commande peut être nécessaire.

  9. Vérifier tous les relais, les appareils de mesure et les instruments afin de s’assurer que tous les raccordements de câbles installés sur place sont corrects et que les dispositifs fonctionnent correctement.

  10. Les transformateurs de courant (TC) fournis pour l’utilisation par le client nécessitent un raccordement à une charge de dispositif de mesure avant la mise sous tension. S’assurer que la charge du dispositif de mesure est connectée correctement, y compris les connexions principales du tableau de distribution à un équipement distant.

  11. Certains circuits de TC fournis par Schneider Electric pour l’utilisation de mesure par le client sont court-circuités pour leur expédition. Retirer les vis des bornes de court-circuit sur les borniers de court-circuit ou les cavaliers, et les ranger dans le bloc.

  12. Les disjoncteurs installés en usine sont munis d’un déclenchement magnétique ou électronique réglable configuré en usine au réglage le plus bas. Pour fournir un fonctionnement coordonné pendant un événement, régler le déclenchement magnétique comme indiqué dans le manuel de directives fourni avec le disjoncteur. Tous les pôles sont réglés simultanément, en utilisant un tournevis, par ce seul réglage.

  13. Si une protection contre les défauts à la terre est fournie sur un commutateur de type BP, régler le relais à la valeur désirée d’enclenchement de courant à la terre. Le relais est expédié de l’usine au réglage le plus bas de 120 A pour le relais. La plage de détection du relais est comprise entre 120 et 1200 A pour le relais.

    REMARQUE: Pour les disjoncteurs à boîtier moulé, voir Publications de référence.
  14. Vérifier le couple sur tous les boulons des fusibles montés dans des interrupteurs Bolt-Loc™, soit 28 à 41 N·m (21 à 30 lb‑pi), et dans les interrupteurs QMB/QMJ/QMQB* (comme marqué sur le dispositif).

    AVIS
    surchauffe des porte-fusibles
    Ne pas forcer pour ouvrir ni écarter les pinces des porte-fusibles. Cela pourrait entraîner un mauvais contact aboutissant à une surchauffe.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  15. Examiner la pression de contact des porte-fusibles et les moyens de contact (interrupteurs à fusibles QMB/QMJ/QMQB*). S’il existe le moindre signe de desserrage, contacter les services Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É.-U.) ou au 1-800-265-3374 (Canada). Desserrer les porte-fusibles peut entraîner une surchauffe.

  16. Vérifier tous les interrupteurs à fusibles QMB/QMJ/QMQB* en s’assurant que les fusibles appropriés avec la valeur nominale d’interruption et la valeur continue nominale du courant requises sont installés. Ne pas utiliser de fusibles à éléments renouvelables pour les commutateurs à fusibles de la marque Square D.
  17. Vérifier que les raccordements de mise à la terre sont correctement effectués. Si le tableau de distribution est utilisé comme entrée de service, vérifier une seconde fois que le cavalier de liaison équipotentielle principal est connecté (Cavalier de liaison équipotentielle principal).

    Pour la liaison équipotentielle de la section principale ArcBlok, voir Mise à la terre et liaison équipotentielle – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas.

    ATTENTION
    Surtension sur les composants de contrôle et de protection
    • Retirer la fiche de valeur nominale de longue durée avant de tester l’isolation électrique d’un disjoncteur muni d’une étiquette indiquant « Attention : déconnecter la fiche avant de faire un essai diélectrique ».
    • Pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ, retirer le module d’alimentation en tension (VPS) s’il est présent.
    • Certains déclencheurs MicroLogic ne sont pas classés pour les tensions qui surviendraient pendant un essai de résistance d’isolation électrique.
    • Ouvrir tous les sectionneurs de commande et de mesure des circuits de contrôle.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner une blessure ou endommager l'équipement.
  18. Effectuer un test de résistance d’isolation (avec un appareil Megger) pour s’assurer que le tableau de distribution est exempt de courts-circuits et de mises à la terre indésirables.

    1. Ouvrir tous les sectionneurs de l’alimentation de contrôle et de mesure ou enlever les fusibles des circuits de contrôle.

    2. Déconnecter le raccordement du neutre à tout dispositif de protection contre les surtensions transitoires ou autre dispositif électronique avant d’effectuer l’essai de résistance d’isolation électrique; reconnecter au dispositif après l’essai.

    3. Avec le neutre isolé de la terre et les commutateurs d’alimentation et disjoncteurs ouverts, effectuer des essais d’isolation électrique de phase-à-phase, phase-à-terre, phase-à-neutre et neutre-à-terre.

    4. Si la résistance est inférieure à un mégohm lors de la vérification avec les dispositifs de circuit de dérivation en position ouverte, le système peut être dangereux et doit être examiné.

    5. Contacter les services Schneider Electric au 1-888-778-2733(É.-U.) ou au 1- 800-265-3374 (Canada) pour corriger les problèmes.

  19. Après avoir effectué l’essai de résistance d’isolation électrique, replacer tous les fusibles de l’alimentation de commande qui ont été retirés et fermer les sectionneurs d’alimentation qui ont été ouverts.

  20. Vérifier tout le câblage installé sur place. S’assurer qu’il n’est en contact avec aucune pièce sous tension et, lorsque c’est demandé, qu’il est fixé pour soutenir les courants de déclenchement.
  21. S’assurer que tout le câblage de contrôle entre les sections est raccordé.
  22. Passer l’aspirateur pour enlever la poussière, les bouts de fils ou autres débris.
    AVIS
    Risque de contamination
    Ne pas utiliser de l’air sous pression pour souffler la poussière hors du tableau de distribution. La poussière risquerait de se déposer à l’intérieur des relais et des dispositifs de surintensité et de provoquer une surchauffe et un fonctionnement défectueux.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  23. Replacer tous les couvercles et les cloisons; prendre soin de ne pincer aucun fil et fermer les portes. S’assurer que toutes les parties du boîtier sont alignées correctement et attachées solidement.

Voir Procédure de contrôle avant la mise sous tension – Section principale ArcBlok pour plus d’informations sur la section principale ArcBlok

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.