80043-055-16

Retrait des interrupteurs à fusibles QMB/QMJ/QMQB

REMARQUE: Les interrupteurs QMQB sont disponibles au Canada uniquement.
  1. Couper l’alimentation principale.

  2. Amener la manette des interrupteurs à la position d’arrêt (OFF).

  3. Débrancher les fils de charge.

  4. Pour les interrupteurs QMB et QMJ, retirer les vis de montage qui retiennent l’interrupteur au rail de montage. Pour les interrupteurs QMQB*, retirer les boulons qui maintiennent l’interrupteur à la borne de ligne.

  5. Débrancher l’interrupteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.