80043-055-16

Inspection après un court-circuit

Si un court-circuit se produit, effectuer une inspection minutieuse du système entier et s'assurer qu'aucun dommage aux conducteurs ou à l'isolation ne s'est produit. Les fortes contraintes mécaniques et thermiques provoquées par les courants de court-circuit peuvent endommager les conducteurs et l’isolation. Vérifier le dispositif de protection contre les surintensités qui a interrompu le courant de court-circuit afin de voir s’il n’a pas subi des dommages par formation d’arc.

Ne pas ouvrir les dispositifs scellés, tels que les disjoncteurs à boîtier moulé. Ces dispositifs doivent être remplacés s’ils sont endommagés. Avant de mettre le panneau de commutation sous tension, tous les espaces de montage de disjoncteurs inutilisés doivent être remplis. Pour obtenir davantage d’informations au sujet de ces dispositifs, consulter le manuel approprié indiqué au Publications de référence.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.