80043-055-16

Raccordements de jonction de la barre‑bus de traversée

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
Ne pas installer de connecteurs de jonction de barre-bus de traversée alors que le tableau de distribution est sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

De la quincaillerie ou des connecteurs de jonction de barre-bus de traversée avec directives d’installation sont fournis avec chaque section de transport. Suivre les instructions d’installation et serrer les boulons de jonction à la valeur indiquée dans Valeurs de couple pour les connexions électriques.

Si les barres-bus de traversée sont enveloppées dans un matériau isolant, couvrir les raccordements de jonction avec le matériau fourni.

Pour les raccordements de jonction avec barre-bus à l’avant et à l’arrière d’un tube isolant, le connecteur en cuivre en forme de U doit être centré autour du tube. Voir Orientation correcte du connecteur de jonction en forme de U pour l’orientation correcte du connecteur.

REMARQUE: Le connecteur en forme de U s’adapte parfaitement au tube isolant lorsqu’il est correctement installé. Le connecteur est écarté du tube isolant à la figure Orientation correcte du connecteur de jonction en forme de U pour montrer l’orientation de la fente.

Orientation correcte du connecteur de jonction en forme de U

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.