80043-055-16

Préparation du tableau de distribution – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas

Étiquette de la plaque de fermeture du conduit

Nettoyer la fondation et la zone environnante, et retirer toutes les saletés et tous les débris avant de déplacer le tableau de distribution vers son emplacement définitif.

Pour la section principale ArcBlok à acheminement par le bas :

  • La plaque inférieure de fermeture est installée en bas du compartiment de câbles. Pour un tableau de distribution avec section principale ArcBlok de plus de 610 mm (24 po) de profondeur, ne pas retirer le profilé de la base centrale, car l’entrée du conduit de câbles se trouve à l’intérieur du compartiment de câbles. La plaque de fermeture du conduit est installée à l’intérieur du compartiment de câbles.

  • Retirer et conserver la plaque de fermeture du conduit pour réutilisation. Le client doit découper les trous nécessaires pour l’entrée du conduit par le bas du tableau de distribution. Après avoir découpé les trous, réinstaller la plaque de fermeture du conduit (voir Plaque de fermeture de section principale ArcBlok à acheminement par le bas et de fermeture de conduit).

Plaque de fermeture de section principale ArcBlok à acheminement par le bas et de fermeture de conduit

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.