80043-055-16

Instructions pour les attaches de câble – Section principale ArcBlok

AVIS
Risque de câbles desserrés
Lier et fixer tous les câbles. Une attache de câble est requise sur le côté ligne de la section ArcBlok.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Pour les applications autres qu’ArcBlok, suivre les instructions de Attache de câble pour le courant nominal de court-circuit (SCCR).

Une attache de câble est requise sur le côté ligne de la section ArcBlok. Tous les câbles doivent être liés solidement avant installation du couvercle avant du compartiment de câbles.

  1. Enrouler les câbles à l’aide d’une corde de sisal de 13 mm (1/2 po) de diamètre, d’une corde de nylon de 9,5 mm (3/8 po) de diamètre ou d’une corde équivalente.

  2. Lier en un seul faisceau les câbles de toutes les phases avec une même longueur de corde continue.

  3. Pour le liage, utiliser deux groupes de boucles : un à l’entrée et un plus près de l’ArcBlok.

  4. Attacher une extrémité de la corde au faisceau de câbles (voir Première boucle de liage des câbles).

    Première boucle de liage des câbles

  5. Après avoir fixé la corde aux câbles, commencer la boucle d’entrée à environ 152 mm (6 pi) du sol. Faire une boucle avec la corde et faire passer cette boucle autour du faisceau de câbles par-derrière. Faire passer l’extrémité libre de la corde à travers la boucle.

  6. Continuer à tirer la corde à travers la boucle jusqu’à ce que la corde soit tendue. Continuer pour faire un groupe de deux boucles maximum, de façon à enserrer huit fois le faisceau de câbles par boucle.

  7. Pour créer le deuxième groupe de boucles, faire passer la corde autour du faisceau de câbles. Faire une boucle en tirant l’extrémité libre sous la corde. Continuer à tirer la corde à travers la boucle jusqu’à ce que le faisceau de câbles soit bien serré. Répéter l’opération pour faire un groupe de deux boucles maximum, de façon à enserrer quatre fois le faisceau de câbles. L’espacement entre les groupes de boucles du haut et du bas ne doit pas dépasser 330 mm (13 po) (voir Groupes de liage de câbles du haut et du bas).

    Groupes de liage de câbles du haut et du bas

  8. Après voir lié entièrement le faisceau de câbles, attacher solidement les extrémités des cordes aux groupes de boucles, puis couper et entourer les extrémités avec un ruban adhésif pour les empêcher de s’effilocher. Veiller à ce que les extrémités de la corde n’obstruent pas le couvercle avant du compartiment de câbles, le câblage du sectionneur à fusible ou le poussoir indicateur d’événement ArcBlok.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.