80043-055-16

Manutention sans sangles de levage

Les oreilles de levage ne sont pas fournies sur les sections de transport classées pour plus de 3000 A ni sur les tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie. Des rouleaux, des élingues ou d’autres moyens doivent être employés pour la manutention des sections d’expédition. L’étiquette de manutention (Étiquette de directives de manutention, tableaux de distribution sans oreilles de levage) est placée sur chacune de ces sections.

Étiquette de directives de manutention, tableaux de distribution sans oreilles de levage

L’étiquette d’avertissement représentée dans Étiquette d’avertissement à l’arrière, tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie est placée à l’arrière des tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie.

Étiquette d’avertissement à l’arrière, tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie

L’étiquette d’avertissement représentée dans Étiquette d’avertissement sur la face avant, tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie est placée sur la face avant des tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie.

Étiquette d’avertissement sur la face avant, tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie

AVERTISSEMENT
CHARGE INSTABLE – RISQUE DE RENVERSEMENT
  • Stabiliser la section de transport pour qu’elle ne se renverse pas.
  • Consulter un expert certifié en câblage et levage pour toute situation non traitée dans ces directives.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

Lors du levage d’une section de transport non munie d’oreilles de levage, utiliser une grue mobile équipée de l’un des éléments suivants :

  • Une chaîne couplée à un accrochage par élingues

  • Un câble métallique muni de crochets et de manilles de sécurité

Enrouler l’élingue complètement autour du tableau de distribution et des longerons de transport.

REMARQUE: Un chariot de transport est une méthode alternative de manutention du tableau de distribution. Vérifier toujours que les longueurs de fourche s’insèrent complètement sous le tableau. Équilibrer soigneusement la charge et toujours utiliser une sangle de sécurité lors de la manutention ou du déplacement d’un tableau de distribution avec un chariot élévateur (Étiquette d’avertissement à l’arrière, tableaux de distribution à l’épreuve de la pluie).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.