80043-055-16

Tableaux de distribution aspergés ou éclaboussés d’eau (eau propre uniquement)

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
Couper toutes les alimentations de cet équipement avant toute intervention.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Si un tableau de distribution a été aspergé ou éclaboussé avec de petites quantités d’eau propre, procéder à une inspection complète du système entier et vérifier si les conducteurs et les isolants n’ont pas été endommagés et s’ils ne sont pas entrés en contact avec les joints des barres-bus. Ne pas ouvrir de dispositifs tels que des disjoncteurs à boîtier moulé, des composants de contrôle, des dispositifs de commande ou des fusibles. Contacter Schneider Electric si de l’eau est entrée en contact avec ces appareils. Pour plus d’informations concernant ces dispositifs, consulter le manuel approprié indiqué dans Publications de référence.

REMARQUE: Pour plus d’informations, voir Disjoncteurs basse tension endommagés.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.