80043-055-16

Appareil de service – Système non mis à la terre

Pour les systèmes non mis à la terre utilisés soit comme équipement de service, soit comme tableau de distribution principal sur un système dérivé séparément :

  1. Acheminer le conducteur d’électrode de m.à.l.t. depuis l’électrode de m.à.l.t. au site d’installation jusqu’au connecteur du conducteur de l’électrode de m.à.l.t. (cosse de m.à.l.t.) situé sur la barre-bus de m.à.l.t. du tableau de distribution.

  2. Sélectionner le matériau et le calibre du conducteur de cette électrode de mise à la terre pour assurer la conformité aux sections 250.62 et 250.66 du NEC (É.-U.) ou aux sections 10-700 et 10-702 du CCE de 1998, et l’installer comme spécifié à la section 250.64 du NEC (É.-U.) ou à la section 10-204 du CCE de 1998.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.