80043-055-16

Ancrage du tableau de distribution

Bien que les sections soient autonomes, un coup ou un mouvement de déplacement brutal peut endommager les joints de raccordement entre les sections et les manchons de conduits raccordés aux sections. Il faut donc ancrer chaque section individuelle au sol.

Les profilés de base courent sur la largeur de la section d’expédition. Ces profilés sont munis de trous de dégagement de 19 mm (0,75 po) de diamètre permettant d’attacher la section au sol (Profilés de base du tableau de distribution).

  1. Ancrer chaque section au sol à l’aide d’une quincaillerie (non fournie) convenant à une installation d’appareil électrique.

    Profilés de base du tableau de distribution

  2. Installer les conducteurs de service entrants et les câbles côté charge.

REMARQUE: Si le tableau de distribution ne comprend qu’une seule section de transport, passer à Mise à la terre et à la masse.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.