80043-055-16

Ancrage pour qualifications sismiques

L’appareil QED-2 certifié comme étant capable de résister à des séismes a reçu la qualification de conformité parasismique spécifiques au site conformément aux normes et/ou aux codes modèles du bâtiment répertoriés. Des caractéristiques de construction optionnelles peuvent être exigées, en fonction de l’emplacement de l’installation ainsi que des codes ou des normes répondant à des demandes spécifiques. Des certificats de conformité parasismique sont fournis avec tous les appareils QED-2 certifiés comme étant capables de résister aux séismes. Pour que cette certification conserve sa validité, l’ancrage de l’équipement à la structure de bâtiment principale est nécessaire.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.