80043-055-16

Équipement non-service

Pour les systèmes mis ou non mis à la terre, lorsqu’un tableau de distribution n’est pas utilisé comme équipement de service ni comme tableau de distribution principal sur un système dérivé séparé :

Utiliser des conducteurs de m.à.l.t. de l’appareil qui sont dimensionnés conformément à la section 250.122 du NEC (É.-U.) ou à la section 10-206 du CCE de 1998 pour raccorder le châssis du tableau de distribution et la barre-bus de m.à.l.t. à la terre de service.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.