80043-055-16

Raccordements de barre blindée préfabriquée

Les tableaux de distribution Schneider Electric sont fabriqués avec deux types différents de raccordements pour les barres blindées :

  • Qwik Flange™ est utilisé sur les tableaux de distribution pour usage à l’intérieur uniquement.

  • Extrémité à bride « factice » Ce type est employé sur certains tableaux de distribution pour usage à l’intérieur, mais principalement sur les unités pour usage à l’extérieur. L’extrémité à bride factice doit être retirée pour permettre l’installation de l’extrémité de barre blindée à bride réelle. L’extrémité de barre blindée à bride, factice ou réelle, doit être en place avant de mettre le tableau de distribution sous tension.

.

REMARQUE: Ne pas se servir du tableau de distribution pour soutenir le poids du raccordement de la barre blindée. Soutenir la barre blindée de façon indépendante. Lorsqu’une barre blindée est installée, s’assurer qu’aucune partie du toit ne s’affaisse. Cela réduit le risque d’accumulation d’eau.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.