80043-055-16

Entretien des interrupteurs

  1. Manœuvrer périodiquement l’interrupteur pour s’assurer de son bon fonctionnement. L’intervalle ne doit pas dépasser un an.

  2. Vérifier l’interverrouillage du couvercle avec l’interrupteur en position de marche (ON). Le couvercle ne doit pas pouvoir s’ouvrir quand on exerce une force manuelle normale.

  3. Inspecter l’intérieur de l’interrupteur pour détecter toutes pièces éventuellement endommagées ou fendues, et les remplacer si nécessaire.

  4. Pour les interrupteurs à fusibles, vérifier les pinces des porte-fusibles ou la zone de contact boulonnée afin de s’assurer de l’absence de toute corrosion ou décoloration (signe de surchauffe). Remplacer si nécessaire.

  5. Pour des directives d’entretien supplémentaires, consulter l’étiquette qui se trouve sur la surface intérieure de la porte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.