80043-055-16

Systèmes de neutre mis à la terre à impédance élevée

Pour les systèmes de neutre mis à la terre à impédance élevée :

Mettre le système à la terre en suivant les directives fournies avec l’équipement de m.à.l.t. du système et conformément à la section 250.36 du NEC (É.-U.). S’assurer que le châssis du tableau de distribution et la barre-bus de m.à.l.t. sont métallisés conformément à la section 250.102 du NEC.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.