80043-055-16

Inspection et emballage

Chaque panneau de commutation Power-Style QED-2 est soigneusement inspecté et emballé en usine. La construction du panneau de commutation est contrôlée tant au niveau structurel qu’au niveau électrique, pour assurer sa conformité avec tous les codes, spécifications et normes. Après une inspection complète, le panneau de commutation est préparé pour son transport. Chaque section est expédiée séparément pour faciliter la manipulation avant l’installation. Le numéro de commande de l’usine, le numéro d’identification et le poids à l’expédition sont marqués sur chaque section de transport.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.