80043-055-16

Entretien sur la section principale ArcBlok en cas d’interruption d’arc interne

Fonctionnement normal

ATTENTION
Risque de brûlures dues aux surfaces très chaudes des dissipateurs thermiques
Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire pour toute intervention à proximité des dissipateurs thermiques. Voir NFPA 70E ou CAN/CSA Z462.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures.
AVIS
indication de batterie faible ou batterie non détectée
Contacter les services Schneider Electric si la batterie du capteur thermique CL110 est faible ou si le capteur n’est pas détecté dans le système Ecostruxure PME/SCADA.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Interruption après arc interne

En cas d’interruption après un arc interne sur l’alimentation entrante de la section principale ArcBlok, se reporter aux directives d’utilisation Protocole de remise en service–R-Frame ArcBlok: MCC et QED-2 (PKR25993). Inspecter également le sectionneur à fusible et son câblage à l’intérieur du compartiment de câbles pour vérifier qu’ils n’ont pas subi de décoloration. Voir Point d’inspection après un événement. Contacter les services Schneider Electric en cas de dommages ou de décoloration. Se reporter au guide de déploiement 7EN42-0247-00 pour la procédure de mise en service de l’indicateur d’événement ArcBlok et des capteurs thermiques CL110.

Point d’inspection après un événement

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.