80043-055-16

Remplacement des fusibles (interrupteurs à fusibles uniquement)

  1. Mettre l’interrupteur en position d’arrêt (OFF) avant d’ouvrir la porte.

    DANGER
    RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
    Vérifier toujours la tension aux extrémités ligne et charge des fusibles avant d’entreprendre la procédure de remplacement des fusibles, à l’aide d’un dispositif de détection de tension nominale appropriée.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  2. Observer les lames de l’interrupteur afin d’avoir confirmation que l’interrupteur est à la position d’arrêt (OFF).

  3. À l’aide d’un dispositif de détection de tension nominale appropriée, s’assurer que les extrémités ligne et charge des fusibles ne sont pas sous tension.

  4. Observer toutes les étiquettes de danger spécifiant le type de fusible à employer. Ne pas remplacer par un fusible sans limitation de courant, et n’essayer en aucune façon de neutraliser le dispositif de rejet des porte-fusibles fourni avec l’interrupteur. Ne pas utiliser de fusibles à éléments renouvelables dans les interrupteurs à fusibles Schneider Electric.

    AVIS
    surchauffe des porte-fusibles
    Ne pas forcer pour ouvrir ni écarter les pinces des porte-fusibles. Cela pourrait desserrer une connexion et provoquer une surchauffe et une ouverture parasite des fusibles.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.