80043-055-16

Mise sous tension du tableau de distribution

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Corriger les conditions de court-circuit détectées pendant les procédures de vérification décrites dans Procédure de contrôle avant la mise sous tension.
  • Des électriciens qualifiés doivent être présents lors de la mise sous tension de cet équipement pour la première fois.
  • Suivre les directives de ce chapitre pour mettre le tableau de distribution sous tension correctement.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. S’assurer qu’aucune charge n’est connectée au tableau de distribution au moment de sa mise sous tension. Mettre hors tension toutes les charges en aval.

  2. Mettre le tableau de distribution sous tension en suivant la séquence ci-après :

    1. Activer tous les sectionneurs d'alimentation de commande avant de mettre le tableau de distribution sous tension. Consulter les schémas fournis avec le matériel pour voir si les sectionneurs d’alimentation de commande sont fournis.

    2. Fermer toutes les portes et/ou tous les couvercles.

    3. Fermer tous les dispositifs principaux.

    4. Fermer chaque disjoncteur de dérivation ou interrupteur à fusibles de dérivation.

    5. Continuer de même pour chaque tableau de distribution et tous les autres dispositifs en aval.

  3. Après avoir fermé tous les dispositifs de protection contre les surintensités, activer toutes les charges une par une (par exemple, circuits d'éclairage, contacteurs, appareils de chauffage et moteurs).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.