80043-055-16

Manutention avec sangles de levage

Schneider Electric fournit des oreilles de levage comme équipement de série pour les sections d’expédition des tableaux de distribution NEMA type 1 classés à 3000 A ou moins. Les étiquettes de directives placées sur chaque section d’expédition contiennent des dessins et des directives écrites précisant l’usage approprié des sangles de levage (voir Levage à l’aide d’une grue mobile, de sangles de levage et de câbles ou de chaînes). Utiliser des barres d’expansion rigides ou une barre de tension pour fournir un levage vertical des sangles de levage. Cela aidera à éviter d’endommager le châssis ou le fini.

Levage à l’aide d’une grue mobile, de sangles de levage et de câbles ou de chaînes

Pour manipuler le tableau de distribution :

  1. Utiliser des câbles ou des chaînes à la valeur nominale de la charge avec des crochets ou des manilles de sécurité. Ne pas faire passer les câbles ou les chaînes par les trous des oreilles de levage.

  2. Utiliser une barre d’expansion à la valeur nominale de la charge afin de minimiser le risque d’endommager la structure. Ajuster l’angle minimal entre les câbles ou les chaînes de levage et le haut de l’équipement à 45°.

Pour poser l’équipement sur le dos :

  1. Retirer la palette d’expédition et les protections arrière de l’équipement.

  2. Utiliser des ponts roulants, des sangles de levage et des câbles ou des chaînes pour poser l’équipement sur le dos. Pour poser l’équipement sur le dos, respecter une vitesse d’abaissement ou de reprise de quatre pieds (1,2 m) par minute maximum.

  3. Suivre la procédure inverse pour mettre l’équipement en position verticale.

  4. Réinstaller les protections arrière.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.