80043-055-16

Appareil de service – Système mis à la terre

Pour les systèmes solidement mis à la terre utilisés soit comme équipement de service, soit comme tableau de distribution principal sur un système dérivé séparément :

  1. Installer un conducteur de l’électrode de mise à la terre depuis l’électrode de mise à la terre sur le site d’installation jusqu’au connecteur du conducteur de l’électrode de mise à la terre (cosse de mise à la terre) situé sur la barre-bus de mise à la terre du tableau de distribution (ou sur la barre-bus de neutre, si indiqué ainsi sur le dessin de l’équipement) (voir Connecteur de l’électrode de mise à la terre). Sélectionner le matériau et le calibre du conducteur de cette électrode de mise à la terre pour assurer la conformité aux sections 250.62 et 250.66 du NEC (É.-U.) ou aux sections 10-204 et 10-206 du CCE de 1998, et l’installer comme spécifié à la section 250.64 du NEC (É.-U.) ou à la section 10-908 du CCE de 1998.

    Connecteur de l’électrode de mise à la terre

  2. Installer le cavalier de liaison équipotentielle principal entre la barre-bus de neutre et la barre-bus de m.à.l.t. (voir Cavalier de liaison équipotentielle principal ou Cavalier de liaison équipotentielle principal – Série 2). Pour les valeurs de couple, voir Valeurs de couple pour les connexions électriques.

    REMARQUE: Si le tableau de distribution est alimenté par des sources multiples (par exemple, systèmes à deux extrémités), l’installation de deux cavaliers de liaison équipotentielle ou plus peut être nécessaire.

Cavalier de liaison équipotentielle principal

Cavalier de liaison équipotentielle principal – Série 2

Au Canada, une barre-bus ou un câble avec cavalier de liaison équipotentielle principal est fourni entre la barre-bus de neutre et la barre-bus de terre. Si le cavalier de liaison équipotentielle doit être déconnecté (par exemple, pour un test Megger®) :

  1. Retirer la barre-bus avec cavalier de liaison équipotentielle principal ou la cosse de câble avec le câble du bus neutre. Elle est normalement située à proximité des cosses du neutre de ligne.

  2. Fixer la barre-bus de cavalier ou la cosse de câble de liaison équipotentielle principal pour maintenir la distance requise entre les phases et le neutre.

REMARQUE: Si le tableau de distribution est alimenté par des sources multiples (par exemple, systèmes à deux extrémités, principal-couplage-principal), l’installation de deux ou plusieurs cavaliers de liaison équipotentielle principaux peut-être nécessaire.

Pour la mise à la terre et la liaison équipotentielle dans la section principale ArcBlok, voir Mise à la terre et liaison équipotentielle – Section principale ArcBlok à acheminement par le bas.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.