80043-055-16

Joints de barres-bus, terminaisons de cosses et matériaux d’isolation

REMARQUE: Les joints de barres-bus ne demandent aucun entretien. Ne pas les resserrer après avoir terminé la procédure de contrôle avant la mise sous tension.
AVIS
Endommagement du plaquage
  • Ne pas poncer ni retirer le plaquage des barres-bus, des barres de jonction ou des cosses de bornes.
  • L'endommagement du plaquage peut entraîner une surchauffe. Remplacer toute pièce endommagée. Contacter les services Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É.-U.Mexique) ou au 1-800-565-6699 (Canada).
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  1. Vérifier si les joints des barres-bus et des cosses des bornes montrent des signes d’égratignure, de corrosion ou de décoloration résultant de hautes températures ou de de conditions de déclenchement importantes. Si des dommages se sont produits, remplacer les barres-bus ou les cosses. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser Lectra-Clean® ou un nettoyant similaire.

    REMARQUE: Ne pas appliquer de produits chimiques lorsque les joints des barres omnibus ou les cosses des bornes sont à l’intérieur du tableau de distribution.
  2. Inspecter tous les matériaux d’isolation. Avant de remettre le tableau de distribution sous tension, remplacer les isolateurs montrant des signes visibles de dommages (des fissures, par exemple).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.