80043-055-16

Terminaisons des câbles

  1. Se servir d’un outil de dénudage d’isolation approprié pour dénuder une longueur d’isolation à partir de l’extrémité du câble, suffisante pour qu’elle s’engage dans toute la longueur du corps de la cosse. S‘assurer de ne pas entailler ou cercler les torons.

  2. Nettoyer soigneusement les surfaces de contact des câbles en aluminium avec une brosse métallique ou les frotter avec un chiffon abrasif pour enlever les oxydes et autres matières étrangères.

  3. Appliquer immédiatement une pâte à joint acceptable sur les surfaces nues d’aluminium.

  4. Si des cosses à compression sont fournies sur un interrupteur ou disjoncteur, ou comme cosses de l’alimentation d’arrivée principale, les déboulonner et les enlever pour avoir assez de place pour sertir les cosses sur les câbles avec un outil de sertissage.

    1. Insérer le câble dans le corps de la cosse et, à l’aide de l’outil de sertissage, faire le nombre de sertissages recommandé par le fabricant.

    2. Enlever l’excès de pâte à joint du connecteur et de l’isolation.

    3. Remonter les cosses sur les barres-bus, interrupteurs ou disjoncteurs. Serrer les boulons aux valeurs de couple de serrage indiquées dans Valeurs de couple pour les connexions électriques.

    Des cosses à vis peuvent être fournies comme cosses d’alimentation principale et sont installées de série sur les disjoncteurs à boîtier moulé et sur les interrupteurs à fusibles QMB/QMJ/QMQB*.

  5. Serrer ces cosses aux valeurs spécifiées, mais ne pas les dépasser. Les valeurs de couple de serrage pour les cosses de disjoncteurs et interrupteurs sont marquées sur ces unités. Les valeurs de couple de serrage des autres cosses du tableau de distribution sont indiquées sur celui-ci (Barre-bus de neutre et/ou de mise à la terre à conducteurs multiples).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.