80043-055-16

Informations générales de lubrification

Pour une nouvelle lubrification d’entretien sur place des composants de lames/mâchoires dans les interrupteurs de 600 V et moins, utiliser la graisse synthétique haute performance BG20 de Dow Corning (numéro de catalogue Schneider Electric SWLUB). Cette graisse convient aux interrupteurs suivants :

  • Bolt-Loc

  • QMB, principal et de dérivation

  • QMJ, de dérivation

  • QMQB* principal et de dérivation

Pour les raccordements enfichables des barres-bus, utiliser la pâte à joint électrique Schneider Electric, numéro de catalogue PJC7201.

Pour les raccordements des disjoncteurs MasterPacT débrochables, utiliser uniquement la pâte à joint électrique de Schneider Electric, numéro de catalogue S48899.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.