80043-055-16

Inspection générale et nettoyage

  1. Passer l’aspirateur à l’intérieur du tableau de distribution pour enlever la saleté ou la poussière. Essuyer toutes les barres-bus, isolateurs, câbles et autres éléments avec un chiffon non pelucheux, propre et sec.

  2. Se reporter à Prévention et atténuation de la contamination par l’humidité si de l’humidité, de l’accumulation de condensation ou des signes d’humidité précédente sont détectés.

    AVIS
    Risque de contamination
    • Ne pas utiliser de l’air sous pression pour souffler la poussière hors du tableau de distribution. La poussière risquerait de se déposer à l’intérieur des relais et des dispositifs de surintensité et de provoquer une surchauffe et un fonctionnement défectueux.
    • Ne pas permettre à de la peinture, des produits chimiques ou des dissolvants à base de pétrole d’entrer en contact avec des plastiques ou des matériaux d’isolation.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  3. Inspecter le tableau de distribution pour y déceler tout signe de surchauffe. La décoloration et l’écaillure de l’isolation ou de pièces métalliques sont des indications de surchauffe.

    REMARQUE: Si une surchauffe se produit, s'assurer que toutes les conditions qui ont causé la surchauffe ont été corrigées. Des raccordements desserrés ou contaminés peuvent provoquer une surchauffe.
  4. Rechercher s’il y a des signes de nids de rats ou de souris dans le tableau de distribution. Au besoin, appliquer une technique d’extermination dans la zone générale du tableau de distribution.

    REMARQUE: Ne pas mettre ni utiliser de substances exterminatrices et de produits chimiques à l’intérieur du tableau de distribution. Certains de ces produits attirent les rongeurs.
  5. Inspecter soigneusement tous les dispositifs afin d’y déceler la présence visible éventuelle d’usure, de fissures ou afin de voir si des pièces manquent.

  6. Ouvrir et fermer manuellement les commutateurs et les disjoncteurs plusieurs fois pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement.

  7. Vérifier que toutes les serrures à clé d’interverrouillage et tous les dispositifs d’interverrouillage de la porte fonctionnent correctement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.